Operator Library: Hardware Platform
このオペレーターは、入力リンクの立ち上がりエッジに対するソフトウェアイベントを生成します。
N個のすべての入力(最大16個)で個別のイベントを生成できます。 イベントはシグナルリンクデータを提供しません。 一般的に、このオペレーターはGPIOの状態監視や特殊な条件の通知に使用されます。
入力リンクごとにイベント名を指定する必要があります。 これを行うには、パラメータ EventNameInput[n] を使用します。 イベント名は、完全なモジュール名にイベント名を加えたものになります(例: Device1_Process0_HierarchicalBoxName_SignalToEventModuleName_ValueOfParameterEventNAmeInput[n])。 すべてのイベントには、イベント用の Framegrabber API 関数を使用してアクセスできます。詳細については、Framegrabber API Manual を確認してください。
オペレーターは、N個のEventと1個のEventSourceデバイスリソースを自動的に割り当てます。 詳細については、Device Resources を確認してください。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | M |
| Input Link | I0..In、信号入力 |
同期および非同期入力
- すべての信号入力は、O型オペレーターの任意のネットワークを介して、同じまたは異なる M型オペレーターから供給される場合があります。 それらが同じ M型ソースから供給されている場合、自動的に同期されます。
| Link Parameter | 入力リンク I0..In |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| EventsWithTimestamp | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic read/write parameter |
| Default | ON |
| 範囲 | {ON, OFF} |
|
高精度の Timestamp が各イベントに付加されるかどうかを定義します。 ON = タイムスタンプが生成されます。 OFF = タイムスタンプは生成されません。 |
|
| EventNameInput[n] | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | EventNameInput[n] |
| 範囲 | |
|
すべてのイベント入力には、一意の識別子名を割り当てる必要があります。 このイベント名は、Framegrabber SDK で特定のハードウェアイベント信号を識別して使用するために使用されます。 |
|

前へ